Course Description
NX
CAD Advanced Processes
With Teamcenter Integration using Active Workspace
With Teamcenter Integration using Active Workspace
Contact us for private event pricing
La clase se enseña en el entorno de integración de Teamcenter utilizando Active Workspace integrado en NX.
El curso Procesos avanzados está diseñado para impulsar a los estudiantes a subir la curva de eficiencia. Como un curso de segundo nivel, Advanced Processes se basa en las herramientas que implementó como resultado de asistir al curso NX CAD Fundamental Workflows. La experiencia del mundo real de los instructores de Siemens ayuda a los estudiantes a transferir el conocimiento adquirido a través de este curso único a su trabajo, lo que resulta en un tiempo más rápido para la productividad.
Al finalizar la clase Procesos avanzados , el estudiante podrá desarrollar complejos modelos de ensamblaje y sólidos paramétricos complejos. Este curso de proceso basado en tareas enfoca al estudiante en técnicas de modelado productivo que capturan la intención del diseño en el contexto del Modelo Maestro. Estos conceptos se pueden aplicar en el mundo real del desarrollo de productos y la colaboración. Al igual que con cada curso desarrollado y enseñado por profesionales de Siemens PLM Software, esta clase refuerza nuestro profundo conocimiento de las capacidades del software e instruye a los estudiantes sobre la base de los principios subyacentes incorporados en la suite de productos NX. Esta clase fue diseñada para aumentar la productividad del estudiante, enseñando las habilidades necesarias para lograr lo siguiente:
- Aplique restricciones de boceto avanzadas para capturar la intención del diseño
- Use técnicas básicas de revestimiento para construir partes
- Desarrollar modelos para apoyar los procesos de fabricación
- Traducir y modificar los datos del modelo no paramétrico
- Utilice técnicas de modelado de ensamblajes de arriba hacia abajo para establecer relaciones entre partes
- Construir configuraciones de ensamblaje utilizando arreglos
- This course is for designers, engineers, and CAD/CAM managers who need to create parametric solid models that capture design intent.
Required courses:
- CAD Fundamental Processes (TRCT2205-TC)
Or
- Successful completion of Designing parts in NX Advisor on Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Siemens Xcelerator Academy courses can also be used to prepare for the prerequisite assessment.
- Student Guide
- Activity Material
This course was written against NX 12.0.1
For LIVE! classes, customers are required to have NX 12.0.1 installed.
PRIMARY COURSE TOPICS
Day 1
- Modeling basic parts using surfacing techniques
- Controlling design intent using conditional formulas
- Adding advanced features to molded and cast parts
Day 2
- Starting a model using imported CAD data
- Building parts with duplicate geometry
- Displaying and analyzing assembly structures
Day 3
- Modeling parts in the context of an assembly
- Linking geometry between related component parts
- Creating expression links between parts
Day 4
- Preparing models for down-stream manufacturing processes
- Duplicating components using patterns
- Working with and defining reusable part data
Day 5
- Cloning assembly structures
- Editing and revising assembly structures
- Configuring an assembly using arrangements