Course Description
NX
CAD Advanced Processes
With Teamcenter Integration using Active Workspace
With Teamcenter Integration using Active Workspace
La clase se imparte en el entorno de integración de Teamcenter utilizando Active Workspace integrado en NX.
El curso CAD Advanced Processes está diseñado para impulsar a los estudiantes más arriba en la curva de eficiencia. Como curso de segundo nivel, Advanced Processes se basa en las herramientas que implementó como resultado de asistir al curso NX CAD Fundamental Workflows. La experiencia del mundo real de los instructores de Siemens ayuda a los estudiantes a transferir los conocimientos adquiridos a través de este único curso a su trabajo, lo que se traduce en un tiempo de productividad más rápido.
Al finalizar la clase de Procesos Avanzados, el alumno será capaz de desarrollar modelos de ensamblaje y sólidos paramétricos complejos. Este curso de proceso basado en tareas enfoca al estudiante en técnicas de modelado productivo que capturan la intención del diseño en el contexto del Modelo Maestro. Estos conceptos se pueden aplicar en el mundo real del desarrollo de productos y la colaboración. Al igual que con cada curso desarrollado e impartido por profesionales de Siemens Software, esta clase refuerza nuestro conocimiento profundo de las capacidades del software e instruye a los estudiantes en base a los principios subyacentes incorporados dentro del paquete de productos NX. Esta clase fue diseñada para incrementar la productividad del estudiante, enseñándole las habilidades necesarias para lograr lo siguiente:
- Aplicar restricciones de croquis avanzadas para capturar la intención del diseño
- Utilice técnicas básicas de revestimiento para construir piezas.
- Desarrollar modelos para apoyar los procesos de fabricación
- Traducir y modificar datos de modelos no paramétricos
- Utilice técnicas de modelado de ensamblajes de arriba hacia abajo para establecer relaciones entre las partes
- Construya configuraciones de ensamblaje usando arreglos
- Este curso es para diseñadores, ingenieros y gerentes de CAD / CAM que necesitan crear modelos sólidos paramétricos que capturen la intención del diseño.
Required courses:
- CAD Fundamental Processes (TRCT2205-TC)
Or
- Successful completion of Designing parts in NX Advisor on Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Siemens Xcelerator Academy courses can also be used to prepare for the prerequisite assessment.
- Student Guide
- Activity Material
PRIMARY COURSE TOPICS
Day 1
- Modeling basic parts using surfacing techniques
- Controlling design intent using conditional formulas
- Adding advanced features to molded and cast parts
Day 2
- Starting a model using imported CAD data
- Building parts with duplicate geometry
- Displaying and analyzing assembly structures
Day 3
- Modeling parts in the context of an assembly
- Linking geometry between related component parts
- Creating expression links between parts
Day 4
- Preparing models for down-stream manufacturing processes
- Working with and defining reusable part data
- Cloning assembly structures
Day 5
- Editing and revising assembly structures
- Configuring an assembly using arrangements