Simcenter STAR-CCM+
Fundamentals of Simcenter STAR-CCM+

Course Code
ILT030005
Software
Simcenter STAR-CCM+ 2021.3
Language
Français
User Level
Beginner
Pricing ID
Select Country
List Price
Select Country
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
3 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 5 Days

Servant d'introduction à notre solution logicielle à l'échelle de l'entreprise, l'objectif de la classe est de doter le participant d'une solide compréhension de l'utilisation de base de Simcenter STAR-CCM+ pour effectuer des simulations multi-physiques.
Les participants découvriront une courbe d'apprentissage progressive et bien structurée sur une période de trois jours qui reflète les principaux processus développés dans Simcenter STAR-CCM+. Chaque jour, nous visons à ce que les participants utilisent le logiciel, de manière pratique, pour commencer leurs propres simulations après avoir reçu des instructions via des tutoriels et des conférences. Grâce à cette approche structurée, les participants quitteront la formation prêts à relever les défis courants de l'ingénierie numérique en utilisant Simcenter STAR-CCM+, sachant que l'assistance technique de Siemens sera disponible pour fournir une assistance technique continue.

---------------------------------------------

Serving as an introduction to our Enterprise-Wide software solution, the aim of the class is to equip the attendee with a firm understanding of the basic use of Simcenter STAR-CCM+ for conducting multi-physics simulations.
Attendees will experience a gradual well-structured learning curve over a three day period that reflects the major processes developed in Simcenter STAR-CCM+. Each day we aim to have attendees using the software, hands-on, to begin their own simulations after instruction through tutorials and lectures. Using this structured approach, attendees will leave the training ready to address common numerical engineering challenges using Simcenter STAR-CCM+ comfortable in the knowledge that Siemens engineering support will be available to provide on-going technical support.

WHO SHOULD ATTEND

Le cours de base Simcenter STAR-CCM+ est destiné aux ingénieurs ou analystes qui découvrent les logiciels de simulation multi-physique, mais il peut également être utilisé comme formation de remise à niveau pour les utilisateurs occasionnels.

-------------------------

The basic Simcenter STAR-CCM+ course is intended for engineers or analysts who are new to multi-physics simulation software, but it can also be used as refresher training for occasional users.

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, France

PRIMARY COURSE TOPICS

Jour 1

  • Durant la première partie de la journée, nous discuterons et présenterons les éléments conceptuels de la simulation d'écoulement de fluide. Passons à la description de la manière dont ces éléments sont représentés dans le processus de workflow de Simcenter STAR-CCM+. Nous décrirons l'architecture du logiciel et les avantages de l'approche client-serveur puis fournirons des exemples introductifs allant de l'import de géométrie à la revue des résultats de simulation, ainsi qu'une introduction à l'analyse des données.
  • Pendant le reste de la journée jusqu'à la fin du deuxième jour, nous utiliserons un problème de transfert de chaleur pour suivre plus en détail le processus de flux de travail. De l'importation à un premier maillage, nous discuterons des résultats et des options.

Jour 2

  • Le deuxième jour se poursuit la discussion des principes et des stratégies pour une résolution informatique efficace. Nous présenterons les différents modèles de maillage surfacique et volumique qui constituent le pipeline de maillage dans Simcenter STAR-CCM+. Nous compléterons le laboratoire sur le maillage automatique qui comprend une introduction au maillage multi-domaines et à la modification de maillage.
  • Nous terminerons la journée par l'analyse du problème de transfert de chaleur en nous concentrant sur la réalisation des objectifs de simulation et d'ingénierie. Divers objets d'analyse de données seront utilisés pour évaluer la solution, y compris des scènes et des tracés.

Jour 3

  • Le dernier jour du cours sera utilisé pour consolider les connaissances acquises au cours des deux premiers jours et pour explorer certaines fonctionnalités avancées grâce à des travaux pratiques axés sur les problèmes. Dans ces cas, les exemples seront utilisés pour renforcer le processus de flux de travail Simcenter STAR-CCM+ et introduire des fonctionnalités supplémentaires de capacité et de productivité, par exemple des fonctions de terrain puissantes qui permettent un contrôle affiné. Enfin, le matériel de l'événement d'apprentissage présentera les capacités d'automatisation du logiciel qui permettent la personnalisation et la simplification des processus. La journée se termine par un guide pour trouver de l'aide et les différents types d'événements d'apprentissage dans Siemens Digital Industry Software.

Day 1

  • During the first part of the day, we will discuss and present the conceptual elements of fluid flow simulation. Moving on to describe how these elements are represented in the workflow process of Simcenter STAR-CCM+. We will describe the architecture of the software and the advantages of the client-server approach and then provide introductory examples going from geometry import to review of simulation results, as well as an introduction to data analysis.
  • During the rest of the day until the end of the second day we will be using a heat transfer problem to follow the workflow process in more detail. From import to a first mesh, we will discuss outcomes and options.

Day 2

  • The second day continues the discussion of principles and strategies for efficient computational solving. We will introduce the different surface and volume meshing models which constitute the meshing pipeline in Simcenter STAR-CCM+. We will complete the lab on automatic meshing that includes an introduction to multi-domain meshing and mesh modification.
  • We'll wrap up the day with the analysis of the heat transfer problem with focus on whether simulation and engineering objectives were achieved. Various data analysis objects will be used to evaluate the solution including scenes and plots.

Day 3

  • The last day of the class will be used to consolidate the knowledge acquired over the first two days and to explore some advanced features through problem-oriented labs. In these cases, the examples will be used to reinforce the Simcenter STAR-CCM+ workflow process and introduce additional capability and productivity features, for example powerful field functions that allow refined control. Finally, the Learning Event material will introduce automation capabilities of the software that allow customization and simplification of processes. The day ends with a guide to find help and the different types of Learning Events in Siemens Digital Industry Software.