NX
CAD Advanced Processes

Course Code
TRCT2220
Software
NX 1872
Language
Español
User Level
Intermediate
Pricing ID
Select Country
List Price
Select Country
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
5 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 10 Days

El curso de Procesos Avanzados está diseñado para impulsar a los estudiantes más arriba en la curva de eficiencia. Como curso de segundo nivel, Advanced Processes se basa en las herramientas que implementó como resultado de asistir al curso de NX CAD Fundamental Workflows. La experiencia del mundo real de los instructores de Siemens ayuda a los estudiantes a transferir el conocimiento adquirido a través de este curso a su trabajo, lo que resulta en un tiempo más rápido para la productividad.

Al finalizar la clase de Procesos Avanzados, el estudiante podrá desarrollar complejos modelos paramétricos sólidos y de ensamblaje. Este curso de proceso basado en tareas enfoca al estudiante en técnicas de modelado productivo que capturan la intención del diseño en el contexto del Modelo Maestro. Estos conceptos se pueden aplicar en el mundo real del desarrollo de productos y la colaboración. Al igual que con cada curso desarrollado y enseñado por profesionales de Siemens PLM Software, esta clase refuerza nuestro profundo conocimiento de las capacidades del software e instruye a los estudiantes sobre la base de los principios subyacentes incorporados en el conjunto de productos NX. Esta clase fue diseñada para aumentar la productividad del estudiante, enseñando las habilidades necesarias para lograr lo siguiente:

  • Aplique restricciones de boceto avanzadas para capturar la intención del diseño
  • Use técnicas básicas de superficie para construir piezas
  • Desarrollar modelos para apoyar los procesos de fabricación.
  • Traducir y modificar datos de modelos no paramétricos
  • Utilice técnicas de modelado de ensamblaje de arriba hacia abajo para establecer relaciones entre partes
  • Construir configuraciones de ensamblaje utilizando arreglos
WHO SHOULD ATTEND
  • This course is for designers, engineers, and CAD/CAM managers who need to create parametric solid models that capture design intent.
PREREQUISITES

Required courses:

Or

  • Successful completion of Designing Parts in NX prerequisite assessment on the Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Siemens Xcelerator Academy courses can also be used to prepare for the prerequisite assessment.

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
  • Activity Material
Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, Mexico

PRIMARY COURSE TOPICS

Day 1

  • Modeling basic parts using surfacing techniques
  • Controlling design intent using conditional formulas
  • Adding advanced features to molded and cast parts

Day 2

  • Starting a model using imported CAD data
  • Building parts with duplicate geometry
  • Displaying and analyzing assembly structures

Day 3

  • Modeling parts in the context of an assembly
  • Linking geometry between related component parts
  • Creating expression links between parts

Day 4

  • Preparing models for down-stream manufacturing processes
  • Working with and defining reusable part data
  • Cloning assembly structures

Day 5

  • Editing and revising assembly structures
  • Configuring an assembly using arrangements