NX
CAD Surface Modeling Processes
With Teamcenter Integration

Course Code
TRCT2225-TC
Software
NX 12.0
Language
Español
User Level
Intermediate to Advanced
Pricing ID
Select Country
List Price
Select Country
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
5 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 10 Days

La clase se enseña en el entorno de integración Teamcenter utilizando Active Workspace incrustado en NX.

El curso Procesos de modelado de superficie está diseñado para cubrir el proceso de cómo crear piezas de forma libre que se actualicen de manera confiable y se modifiquen sin problemas a la aplicación de fabricación. Como un curso de segundo nivel, Modelado de superficie, Flujos de trabajo se basa en las herramientas que implementó como resultado de asistir al curso de flujo de trabajo fundamental de NX CAD. La experiencia en el mundo real de los instructores de Siemens ayuda a los estudiantes a transferir el conocimiento adquirido a través de este único curso a su trabajo, lo que resulta en un tiempo más rápido para la productividad.

Al finalizar la clase Procesos de modelado de superficie , el alumno podrá incorporar funciones de forma libre en cualquier parte, desde modelos de productos hasta diseños de ingeniería complejos. Este curso de proceso basado en tareas enfoca al estudiante en técnicas productivas de modelado de superficies que capturan la intención del diseño. Estos conceptos se pueden aplicar en el mundo real del desarrollo de productos y la colaboración. Al igual que con cada curso desarrollado y enseñado por los profesionales de Siemens PLM Software, esta clase refuerza nuestro conocimiento profundo de las capacidades del software e instruye a los estudiantes en base a los principios subyacentes incorporados dentro del conjunto de productos de NX. Esta clase fue diseñada para aumentar la productividad del estudiante, enseñando las habilidades necesarias para lograr lo siguiente:

  • Cree splines y curvas derivadas utilizadas para crear funciones de forma libre.
  • Analiza curvas y caras.
  • Construye superficies primarias usando curvas.
  • Crea formas sin forma barriendo secciones a lo largo de las curvas.
  • Crear transición y combinar formas.
  • Extiende y compensa la geometría de la superficie.
  • Convertir superficies en modelos sólidos.
  • Agregue borrador a los modelos de piezas moldeadas y moldeadas.
  • Modifica piezas utilizando Global Shaping.
WHO SHOULD ATTEND
  • Engineers and designers that need to create, edit, and analyze curves and freeform shapes used in part design.
PREREQUISITES

Required courses:

Or

Or

Or

  • Successful completion of Designing Parts in NX prerequisite assessment on the Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Siemens Xcelerator Academy courses can also be used to prepare for the prerequisite assessment.
  • Other recommendations:
  • NX domain knowledge
  • NX modeling and sketching

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
  • Activity Material
ATTENDANCE REQUIREMENTS

This course was written against NX 12.0.1

For LIVE! classes, customers are required to have NX 12.0.1 installed.

Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, Mexico

PRIMARY COURSE TOPICS

Day 1

  • Introduction to surface modeling processes
  • Using 3D curves as construction geometry
  • Creating freeform shapes from splines

Day 2

  • Using mesh surfaces to define primary features
  • Styling shapes to build sculpted surfaces
  • Sweeping sections to start a design

Day 3

  • Building exact geometry to define irregular shapes
  • Overbuilding and combining surfaces to build a part

Day 4

  • Defining transitional geometry between shapes
  • Analyzing the quality of freeform geometry

Day 5

  • Using surfaces to add definition to a solid model
  • Deforming surfaces for manufacturing processes
  • Optional: Working with raster images
  • Optional: Introduction to reverse engineering