NX
CAD Surface Modeling Processes

Course Code
TRCT2225
Software
NX 1899
Language
Español
User Level
Intermediate to Advanced
Pricing ID
Select Country
List Price
Select Country
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
5 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 10 Days

El curso CAD Surface Modeling Processes está diseñado para cubrir el proceso de cómo crear piezas de forma libre que se actualizan de manera confiable y cambian sin problemas a la aplicación de fabricación. Como curso de segundo nivel, Surface Modeling Workflows se basa en las herramientas que implementó como resultado de asistir al curso NX CAD Fundamental Workflows. La experiencia del mundo real de los instructores de Siemens ayuda a los estudiantes a transferir los conocimientos adquiridos a través de este único curso a su trabajo, lo que se traduce en un tiempo de productividad más rápido.

Al finalizar la clase de Procesos de modelado de superficies, el estudiante podrá incorporar características de forma libre en cualquier pieza, desde modelos de productos hasta diseños de ingeniería complejos. Este curso de proceso basado en tareas enfoca al estudiante en técnicas de modelado de superficies productivas que capturan la intención del diseño. Estos conceptos se pueden aplicar en el mundo real del desarrollo de productos y la colaboración. Al igual que con cada curso desarrollado e impartido por profesionales de Siemens Software, esta clase refuerza nuestro conocimiento profundo de las capacidades del software e instruye a los estudiantes en base a los principios subyacentes incorporados dentro del paquete de productos NX. Esta clase fue diseñada para aumentar la productividad del estudiante, enseñándole las habilidades necesarias para lograr lo siguiente:

  • Cree splines y curvas derivadas que se utilizan para crear funciones de forma libre.
  • Analiza curvas y caras.
  • Construye superficies primarias usando curvas.
  • Cree formas de forma libre barriendo secciones a lo largo de curvas.
  • Crea formas de transición y mezcla.
  • Extiende y compensa la geometría de la superficie.
  • Convierta superficies en modelos sólidos.
  • Agregue borrador a modelos de piezas moldeadas y fundidas.
  • Deforma las piezas con Global Shaping.
WHO SHOULD ATTEND
  • Engineers and designers that need to create, edit, and analyze curves and freeform shapes used in part design.
PREREQUISITES

Required courses:

Or

Or

  • Successful completion of Designing Parts in NX prerequisite assessment on Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Siemens Xcelerator Academy courses can also be used to prepare for the prerequisite assessment.
  • Other recommendations:
  • NX domain knowledge
  • NX modeling and sketching

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
  • Activity Material
Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, Mexico

PRIMARY COURSE TOPICS

Day 1

  • Introduction to surface modeling processes
  • Using 3D curves as construction geometry
  • Creating freeform shapes from splines

Day 2

  • Using mesh surfaces to define primary features
  • Styling shapes to build sculpted surfaces
  • Sweeping sections to start a design

Day 3

  • Building exact geometry to define irregular shapes
  • Overbuilding and combining surfaces to build a part

Day 4

  • Defining transitional geometry between shapes
  • Analyzing the quality of freeform geometry

Day 5

  • Using surfaces to add definition to a solid model
  • Deforming surfaces for manufacturing processes
  • Optional: Working with raster images
  • Optional: Introduction to reverse engineering